Activating CCS/zh

From Texas Instruments Wiki
Jump to: navigation, search

激活是指什么?

要使用 Code Composer Studio (CCS),您需要有许可证,而要使许可证生效,则需要将其激活。CCS 中包含多种不同的许可证选项,可以在 CCSv4 许可页面上找到有关这些选项的说明。如果是免费的 CCS 许可证,可以在 CCS 中直接激活。对于大多数购买的许可证,将向您提供激活 ID,然后需要访问 www.ti.com/activatesoftware 来生成许可证文件。

激活过程

运行 CCS 时,CCS 将检测您是否已经安装许可证文件。如果未找到许可证文件,CCS 将弹出一个对话框,说明如何获取要使用的许可证文件。此许可证对话框还将显示您的主机 ID(MAC 地址),在激活过程中可能需要使用主机 ID。

注:如果您以前安装过 CCSv4 并且已经获得许可证文件,则只需通过此对话框指向该许可证文件,然后单击“Continue(继续)”。

完成激活后,即可返回到 CCS。此时,标题栏应显示“Licensed(已授权)”字样。如果显示的是“Unlicensed(未授权)”字样,则在下一次启动 CCS 时还将显示激活对话框。

要激活 CCS,可通过以下几种方法:

30 天评估版许可证

可对 CCS 进行为期 30 天的使用评估。此许可证可以激活 CCS 的所有功能,为期 30 天。只需在许可证对话框中选择“Evaluate Code Composer Studio for 30 days(对 Code Composer Studio 进行 30 天评估)”选项。如果没有显示该选项,则请参阅常见问题

CCSv4 registration 30day.PNG

90 天评估版许可证延期

30 天评估使用到期后,将需要生成并安装许可证文件。可以生成一个 90 天的评估版许可证,延长评估期限,也可以生成一个永久许可证(请参阅下文)。

生成并安装许可证文件

选择“Activate a License(激活许可证)”选项,激活并安装许可证:

CCSv4 registration activate.PNG

请注意,如果希望生成并安装新的许可证,还可以在 CCS 主菜单中,通过“Help -> Licensing Option...(帮助 -> 许可选项...)”访问此对话框。

  • 第 1 步 - 生成许可证文件:选择要生成的许可证文件类型。选择一个主机 ID 并将其复制到剪贴板中。如果在购买 CCS 时向您提供了激活代码,则请选择“Register(注册)”。否则,请选择“Use Free Limited License(使用免费的有限许可证)”,生成一个免费的许可证,这样则可以使用低成本的 XDS100 仿真器,以及标准 EVM/DSP/eZdsp 开发板或模拟器内置的仿真功能。单击这两个按钮均将打开浏览器,并转到激活站点。请注意,您可能需要登录到 MyTI。如果您没有 MyTI 登录帐户,可以通过“SignUp(注册)”按钮创建。登录到激活站点后,可按相应步骤生成许可证,然后要求网站通过电子邮件将其发送给您。
  • 第 2 步 - 安装许可证文件:收到包含许可证文件的电子邮件后,请将许可证文件复制到本地计算机的某个位置。然后继续执行许可证对话框中的第 2 步,使用“Browse(浏览)”按钮浏览并选择您已经复制到本地计算机的许可证文件。此操作将安装许可证并激活 CCS。

如果使用的是浮动许可证,则还需执行其他步骤才能在许可证服务器上安装许可证。有关更多详细信息,请参阅 CCS 许可证服务器管理主题。

在不访问 Internet 的情况下进行激活

如果要在不能直接访问 Internet 的计算机上安装 CCS,则需要记录下前面提到的主机 ID,然后使用可访问 Internet 的计算机,或者将主机 ID 提供给代表您访问 Internet 的其他人。如果您已经购买了 CCS,而且拥有激活 ID,则请转至注册页,然后根据上述步骤生成许可证。如果您希望激活免费的组合许可证,则可以使用链接。请确保输入您希望在其上使用 CCS 的计算机的主机 ID,如果您代表他人注册,请输入其电子邮件地址,这样可以将许可证文件直接发送给他们(或者发送给稍后可将许可证文件转发给相应人员的其他人)。收到许可证文件后,将其复制到需要激活 CCS 的计算机,然后在“Activate Code Composer Studio(激活 Code Composer Studio)”对话框中,指定文件路径,完成激活过程。